Other Parts Discussed in Thread: TAS5815
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TAS5815
这只是对我本人的确认、因为我相信产品数据表会告诉我这一点。 我希望在一个 PCB 上使用 4 个 TAS5815 放大器、并使用板载微控制器来配置每个器件。 您是否能够按照表 6-4(分别为 4.7K Ω、15k Ω、47k Ω 和 120k Ω)中的说明、通过在每个器件上配置 ADR/FAULT 引脚、我可以从一条 I2C 总线控制所有 4 个放大器。 这是否安全、或者我是否应该考虑使用来自同一微控制器的 2 条单独的 I2C 总线来驱动两个放大器?
非常感谢您为我提供的任何指导。