This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5815:I2C 器件地址 — ADR 引脚配置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1633936/tas5815-i2c-device-addresses---adr-pin-configurations

器件型号: TAS5815

这只是对我本人的确认、因为我相信产品数据表会告诉我这一点。 我希望在一个 PCB 上使用 4 个 TAS5815 放大器、并使用板载微控制器来配置每个器件。 您是否能够按照表 6-4(分别为 4.7K Ω、15k Ω、47k Ω 和 120k Ω)中的说明、通过在每个器件上配置 ADR/FAULT 引脚、我可以从一条 I2C 总线控制所有 4 个放大器。 这是否安全、或者我是否应该考虑使用来自同一微控制器的 2 条单独的 I2C 总线来驱动两个放大器?

非常感谢您为我提供的任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、  

    您的理解是正确的、如果同一 I2C 总线上的 4 个不同放大器具有不同的地址、则可以控制它们。  这是一种常见的做法、请务必小心地对 I2C 线路进行布线、以避免出现任何信号完整性问题。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Sebastian Muriel,感谢您的确认!