器件型号: TPA3255
大家好、我遇到了 C31 和 C34 0.1uF/100V MLCC (CL21B104KCFNNNE) 电容器烧毁的问题。
您能帮助我分析原因吗? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TPA3255
大家好、我遇到了 C31 和 C34 0.1uF/100V MLCC (CL21B104KCFNNNE) 电容器烧毁的问题。
您能帮助我分析原因吗? 
嗨、Pham、
我们先来讨论电容问题。
我以前从未看到过这样的问题。 如果您只是移除 CAP C31/C34、是否会发生任何函数错误? 如果没有、在这种情况下能否在 PVDD 上测试信号? 我想存在高于 电容器自谐振频率的高频噪声。
在这种情况下、您能否更改为较低的测试限值? 例如 10nF?
有关更多详细信息、请咨询电容器供应商。
设计注意事项。 我将检查它并在稍后向您提供反馈。
BR、
Wenbin