This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:PVDD 端子上的电容器被烧毁。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1635050/tpa3255-the-capacitor-at-the-pvdd-terminal-is-burned-out

器件型号: TPA3255

大家好、我遇到了 C31 和 C34 0.1uF/100V MLCC (CL21B104KCFNNNE) 电容器烧毁的问题。
您能帮助我分析原因吗?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pham、

    您能说明一下、该问题是发生在一个板还是多个板上吗? 只能进行一次或多次? 如果您更换损坏的盖子并更换它们、它们是否会再次损坏?

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:
    它们在不同的电路板上反复随机发生
    此外、我还有一个问题、需要您提供以下建议:
    我的电路将与 16R 扬声器一起使用。 是否可以​​在 103 + 3R3 处设置电容器和电阻值 C36 + R75 和 C47 + R77?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pham、

    我们先来讨论电容问题。

    我以前从未看到过这样的问题。 如果您只是移除 CAP C31/C34、是否会发生任何函数错误? 如果没有、在这种情况下能否在 PVDD 上测试信号? 我想存在高于 电容器自谐振频率的高频噪声。  

    在这种情况下、您能否更改为较低的测试限值? 例如 10nF?

    有关更多详细信息、请咨询电容器供应商。  

     

    设计注意事项。 我将检查它并在稍后向您提供反馈。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    这是电容器 MPN  CL21B104KCFNNNE
    我不确定是否缺少电容器 C31 和 C34 是主要原因、但在现实中、我偶尔会遇到 IC 会不断报告错误、可能是 ESD 导致的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pham、

    通常、C31/C34 是必需的。 但这只是为了表现,没有他们将不会有功能的问题。 这只是用于测试以尝试找到根本原因。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    您 是否还为我检查了缓冲电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将在下一个工作日为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pham、

    通常、LC 滤波器之后的缓冲器的 R 值接近负载电阻、就像 16 欧姆的情况一样。

    BR、

    Wenbin