This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】扬声器放大器

Guru**** 2986340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1637028/faq-speaker-amplifiers

【常见问题解答】TAS2563:使用 I2C 调整数字音量控制

【常见问题解答】TAS2563、TAS2562、TAS2557、TAS2770 Android/Linux 驱动程序链接

【常见问题解答】TAS2563:PDM 接口

【常见问题解答】TAS2563:在终端系统集成中使用的.ftcfg、.cfg、.h、.json 和.bin 文件有哪些?

【常见问题解答】TAS2505:保护标志和中断

【常见问题解答】TAS2505-Q1:如何配置 TAS2505/TAS2505-Q1 EQ 双二阶滤波器

【常见问题解答】TAS2563:如何使用外部升压 PVDD 电压

【常见问题解答】TAS2563:如何验证偏移和热保护功能是否正常?

【常见问题解答】TAS2563:如何从器件寄存器中读取扬声器 Re 的电阻?

【常见问题解答】TAS2563:I2C 和 SPI 设置(不通过 USB)

【常见问题解答】TAS2563:在热表征期间扬声器无法正常升温

【常见问题解答】TAS2563:PPC3 中的智能放大器增益控制

【常见问题解答】TAS2563:PPC3 中提供了哪些调优工具

【常见问题解答】TAS2563:如何使用外部 PVDD 为放大器供电

【常见问题解答】TAS2770:该器件可以驱动直流输出吗?

【常见问题解答】TAS2563:元件选择入门指南

【常见问题解答】TI 是否有 Infineon/Merus 最近 EOL 的交叉参考产品或已停产的多级放大器(例如 MA2306、MA2304、MA12070、MA12040 和 IR431x)?

【常见问题解答】TI 是否有 Cirrus Logic 最近 EOL 或 CS536x ADC、CS43x5 DAC、WM8985/CS4243x 编解码器、CS842x SRC 和 CS35L0x 放大器等已停产器件的交叉参考产品?

【常见问题解答】智能放大器

【常见问题解答】TAS 器件信息

【常见问题解答】 TI 提供哪些令人兴奋的新器件?

【常见问题解答】 Texas Instruments 是否支持面向 PC/笔记本电脑应用的 SoundWire 解决方案?

【常见问题解答】TAS2120:使用 TI D 类放大器驱动高电感执行器时、需要考虑哪些适当的注意事项?

【常见问题解答】【参考译文】【常见问题解答】TAS2563:PDM 界面

【常见问题解答】参考译文【常见问题解答】TAS2563:I2C &amp 设置 SPI;(不通过 Ω USB)