This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:PPC3 选择采样率

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1633897/tas6684-q1-ppc3-selectet-sample-rate

器件型号: TAS6684-Q1

我的 TAS6684 的输入采样率为 96kHz。

在 PPC3 窗口中创建配置文件 Showa 以及值 Selectet Sample Rate 48kHz。 这是什么意思?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Johannes、

    我已经联系了我们的 PPC3 开发团队。 让我在明天收到答复后再与您联系。

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Johannes、

    “Selected sample rate“存在错误。 我们的软件团队对此进行了修复、并将在下一次软件更新中反映出来。  

    有关预期行为、请参阅以下内容:

    基本采样率=所选工艺流程的采样率
    所选的采样率=在 IO 配置页面中选择的输入采样率
    Selected Audio Mode =在 IO 配置页面中选择的处理流程

    在您的示例中、它应该为 96kHz。

    Elise