This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5212:原理图审阅

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5212, TAD5212, TAA5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1635316/tad5212-schematic-review

部件号: TAD5212
主题中讨论的其他器件: TAA5212、TAC5212

尊敬的团队:

 

我的客户正在 PDA 上使用 TAD5212、您能帮助查看下面的原理图吗

 

 

188a2048-1cdf-41e4-8340-33ab2a40be09.jpg

此致、

石头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    VREF 应有一个 1uF 电容器连接到 GND、而不应作为电压源连接到设计中的其他位置。

    我还会在 SCL 和 SDA 上添加上拉电阻器。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stone

    下表是演示板手册第 8 页中的内容。 在该表中、

    1. Tad5212 材料是否仅支持 IN1 中的驻极体 MIC 和 IN2 中的模拟 MIC? 这只是一个示例还是固定配置?

    2.对于驻极体单端交流耦合模式,在隔离电容器前面有一个上拉偏置。 该电阻是 10k 吗? 仍需调整? 此外、是否有必要在直流阻断电容器的后端(即芯片的输入端)保留一个上拉电阻器?

    3.对于驻极体单端交流耦合模式,信号的偏置电压是多少? 我是否需要自行配置? 如果是、通用模拟耳机应配置何种偏置电压?

    4.对于板级模拟 MIC 交流耦合方法,如下图所示,只需将 10 μ F 电容器与正负端子串联,无需上拉或下拉,对吧? 如果是单端输入、IN2M 直流阻断电容器的前端也不需要接地、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 团队:

    添加图片、您能否介绍一下 Sean Peng 的问题。

    此致、

    石头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    首先、请记住 TAD5212 没有 ADC 路径。 仅模拟旁路路径支持模拟输入。

    1. Tad5212 材料是否仅支持 IN1 中的驻极体 MIC 和 IN2 中的模拟 MIC? 这只是一个示例还是固定配置?

    这只是一个基于 EVM 连接方式的示例。 TAD5212 电路板上实际上未连接任何麦克风。 这仅在 TAC5212 和 TAA5212 电路板上可用。

    2.对于驻极体单端交流耦合模式,在隔离电容器前面有一个上拉偏置。 该电阻是 10k 吗? 仍需调整? 此外、是否有必要在直流阻断电容器的后端(即芯片的输入端)保留一个上拉电阻器?

    在 EVM 上、该电阻器为 1.1k。 无需在芯片侧使用上拉电阻器、因为该器件有一个内部上拉电阻器用于快速为耦合电容器充电。

    3.对于驻极体单端交流耦合模式,信号的偏置电压是多少? 我是否需要自行配置? 如果是、通用模拟耳机应配置何种偏置电压?

    MICBIAS 的偏置电压可在寄存器 0x4D 中配置。 默认值为 2.75V。 这应该适用于大多数应用、但您可以在此处阅读有关耳机检测的更多信息:  https://www.ti.com/lit/an/slaaeg7/slaaeg7.pdf

    4.对于板级模拟 MIC 交流耦合方法,如下图所示,只需将 10 μ F 电容器与正负端子串联,无需上拉或下拉,对吧? 如果是单端输入、IN2M 直流阻断电容器的前端也不需要接地、对吗?

    在单端模式下、交流耦合电容器的前端应接地。

    此致、

    Garret