This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:PCM3168 配置

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1636439/pcm3168a-pcm3168-config

器件型号: PCM3168A

您好、  

我计划使用 PCM3168A、并希望进行确认。

目前我有 3 个差分输入和 2 个差分输出、这在未来可能会增长。

我有一个打算使用的 STM32 控制器。 它具有一个 SAI 接口和一个音频时钟、因此可以充当主时钟发生器。  

我在第 33 页上有一个关于我的设置的问题。

 

我的目标设置是 fs = 48kHz。

BCK:64* FS = 3.072MHz

WS 时钟= fs:48kHz

MCLK:256 * fs = 12.288MHz
image.png

它最终会在此配置中:

image.png

我只想快速确认这是有效的设置。

此致、  

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    如您突出显示的那样、对于您选择的模式、BCLK 需要 256*FS。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是我的 STM32 将有一个 12.288MHz 音频时钟针 41 SCKI。

    此致、  

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    还必须为提供 12.288MHz 音频时钟 BCK (引脚 7/36)。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    稍等。

    现在已将其配置为这样。

    SCK 是从我的 SMT32 主输出时钟发出的。  

    BCK 是也由我的 STM32 生成的位时钟。

    只是为了确认哈哈

    此致、  

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    连接正常 — 但在 TDM 模式下、仅支持 256*FS 和 128*FS。 您表示您的 bck 将为 64*fs,您可以从表 11 中看到它在 TDM 模式下不可用。

    由于您有 2 条 DOUT 线、因此您似乎希望以 bck = 128*fs 运行 ADC。

    对于 64*FS bck、您需要使用表 11 前三行中的一种格式。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、

    抱歉、是的、我误解了、设置将如下所示:

    fs = 48kHz。

    BCK:128* FS = 6.144MHz(引脚 7、36)

    WS 时钟= FS:48kHz(引脚 6、35)

    MCLK:256 * FS = 12.288MHz(引脚 41)

    那就好了吗?

    此致、  

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    这样会起作用。

    此致、

    Garret