This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6133A2:关于 TPA6133A2 的问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5142, TPA6133A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1633158/tpa6133a2-question-about-the-tpa6133a2

器件型号: TPA6133A2
主题中讨论的其他器件: TAD5142

您好的团队、

我有两个问题。

首先、是否可以连接 TAD5142 和 TPA6133A2、如下所示? 此外、使用此连接方法时、如果有任何预防措施、请告知我。

其次、我想为 TPA6133A2 的输出提供 ESD 保护。 您是否有相应的推荐器件或方法?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将在下一个工作日为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shenghao:

    我期待收到您的答复。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    由于 TAD5142 不属于我们的产品线、我仍然需要时间与跨团队核实并回复您。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我期待着你的答复。
    如果您现在至少能提供与 ESD 相关的信息、我们将不胜感激。
    此致、
    Ryu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    很抱歉等待、我将在下一个工作日答复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    请参阅以下信息、谢谢。

    1、连接的可行性
    如果满足以下条件、TAD5142 与 TPA6133A2 之间的连接是可行的:
    ◦电气参数匹配(输出电平,增益,负载能力)。
    ◦Ω 信号完整性(适当的布线,噪声隔离)。
    ◦适当的电源去耦。
    要验证的要点:
    ◦TAD5142 的输出驱动能力(驱动多个 TPA6133A2 负载时)。
    TPA6133A2 的◦Ω 输入阻抗匹配。
    ◦PCB 布局、以更大限度地降低噪声和串扰。
    2. ESD 保护
    建议使用靠近 TPA6133A2 输出引脚的低电容 TVS 二极管或 ESD 保护阵列。 这确保了强大的静电放电保护、同时保持音频信号完整性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    • 感谢您的答复。
      只是为了确认、只要我们按照您提供的要点进行操作、就意味着将两个 TPS6133A2 器件连接到 TAD5142 不会出现问题、对吗?
      此外、如果您有任何 TI 产品器件型号以及经过验证的 ESD 保护跟踪记录、请告知我。 由于耳机插孔暴露在外部、我认为我们需要承受 8kV 或更高的电压。
    • 此致、
      Ryu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将很快为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shenghao:

    我期待收到您的答复。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    关于 ESD 元件、您能否提出另一个主要符合 ESD 要求的主题? 系统将发送给相关团队、 这可能是获得答案的更快方式。

    我们是音频放大器团队。 因此无法指导您正确选择 ESD 元件。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:

    感谢您的答复。
    ESD 的相关信息。
    我期待着听到你关于与 TAD 的联系.

    此致、
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    可以 像您提到的那样连接 TAD。 但我认为、需要为每个芯片添加如下所示的输入电容器。

    BR、

    Wenbin