This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:输出直流失调电压? (PBTL 模式)

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1637494/tas5825m-output-dc-offset-pbtl-mode

器件型号: TAS5825M

您好、
我不确定应该观察什么、当我对 TAS5825M 的输出信号 (PBTL) 进行示波时、使用的是便携式电池供电型示波器、存在~3V 的直流失调电压(+Vp 与-Vp 之间的差异)。 我应该如何解释? 我感到困惑的是、放大器的输出在技术上悬空。  


image.png 
谢谢您、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Scutarius、

    一些问题:

    1 测试信号时、您是否播放任何音频?

    2 设置的调制设置是什么? 1SPW 还是 BD?

    3 您说过“放大器的输出是技术上浮动的“、这是否意味着没有连接负载(扬声器)?

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、PVDD 电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    PVDD 为 10V、我使用 4 Ω 的虚拟负载、在低频 (60Hz) 下进行纯音测试
    混合调制

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将在下一个工作日为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Scutarius、

    获取您的测试用例。 但即使在测试条件下、3V DC 也不是正常值。 通常我会使用 AP 来测试 DC。如果使用示波器、将使用两个探针并进行数学计算。 请检查您这边的情况、尤其是 GND 连接。

    明天我将在 EVM 上重新查看、并向您提供反馈。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你
    在星期五上、我注意到随着频率的增加、失调电压会减小。
    我们的设置可能出错、请允许我先与我们的固件工程师修改设置和连接、然后再花时间进行修改。

    感谢您的建议、使用两个探头是个好主意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Scutarius、

    感谢您的友好通知。 如果您有更多测试结果、请与我分享。

    BR、

    Wenbin