This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA162-Q1:OPA162-Q1 和 RC4580-Q1 最大输出电压与频率间的关系图中的低频区域

Guru**** 2867890 points

Other Parts Discussed in Thread: RC4580-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1638549/opa1642-q1-opa1642-q1-and-rc4580-q1-low-frequency-region-of-the-maximum-output-voltage-vs-frequency-graph

器件型号: OPA162-Q1
主题: RC4580-Q1 中讨论的其他器件

尊敬的音频运算放大器支持团队:

是否没有 OPA162-Q1 和 RC4580-Q1 电气特性图中显示最大输出电压与频率的 10Hz 至 20kHz 带宽的数据表?  

客户信息
研究 ROHM BA4558 的 EOL 更换
应用:车载音频
大规模生产开始:2027
数量:15K/月  

此致、
Yuyama Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我已生成这些图并将其附在下面。 如果我能提供进一步的帮助、请告诉我。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chris、

    感谢您的支持。
    我们将建议客户用此数据替换 ROHM。

    此致、
    Yuyama Hiroaki