This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:我想让您回顾一下使用 LM5122 的电路和 PCB 布局。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1625817/lm5122-i-would-like-you-to-review-the-circuit-and-pcb-layout-that-use-the-lm5122

器件型号: LM5122

直流/直流电路 diagram.pdfPCB layout_0313_2.pdf电源管理论坛_ LM5122_ LM5122 未按预期运行_.msg 

你好。 我目前正在使用 LM5122 设计电路。

四个月前、我通过电子邮件向您发送了各种带有附件的问题、现在我正在着手设计新 PCB。 如果您能查看 PCB 布局并告诉我您是否有任何问题或发现任何潜在问题、我将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我将对我之前附加的 PCB 布局进行一些修改、因此请稍等片刻、然后再进行审查。 更正完成后、我将再次与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好野村

    感谢您提供文件和更新。
    我将等待布局审查、直到您使用最新版本进行更新。

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    请查找随附的最新图案图以供您查看。
    如果您能查看并分享您的任何顾虑、意见或建议、我将不胜感激。

    e2e.ti.com/.../PCB-layout0316.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好野村

    感谢您提供最新文件。
    以下是我对布局的评论:

    -我主要关心的是,两相之间的共享信号线被放置在功率级正下方,就像一个桥。

    这些信号包括 SS、RES 和 COMP 的敏感电压。 它们可能非常容易受到两个变压器的电磁场的影响、因此如果电感器噪声注入这些信号、就存在系统不稳定的风险。
    我强烈建议避免在电感器下方路由任何模拟控制信号。

    -这种结构也导致了 GND 区域的分离。 这意味着通过接地的电流路径将在顶层和底层之间跳过几次。 这也会导致电路板的 EMI 行为变差。
    我建议在功率级周围留出一个牢固的 GND 区域。

    -栅极驱动器信号和相应返回路径之间的面积应尽可能小,以减少噪音。 (标记为黄色)
    这是我已经在之前的布局中强调的一点、也可能会在本设计中带来风险。

    我建议将布线彼此靠近放置。

    -为了缩短输出环路的电流路径并增加滤波效应、我建议更改输出电容器的放置位置。

    一般而言、我建议查看我们有关控制器 IC 放置和 GND 平面布线的参考设计。
    https://www.ti.com/lit/ug/snvu205/snvu205.pdf

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    我已根据您的反馈对其进行了修订、如果您能再次查看、我将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好野村

    感谢您的快速修订。
    您正确实施了我的所有建议。 现在的设计看起来更好。

    我方面的最后一条评论:
     底层电感器下方的区域没有覆铜。
    您可以考虑将电流检测迹线略微移至一侧(红线)、并使用 GND 平面覆铜(标记为黄色的区域)填充电感器下方的区域。

    该接地覆铜区将充当电感器磁场的屏蔽层。
    这种更改 对于应用的功能而言不是强制性的、但如果这是应用的相关因素、它应该可以降低辐射噪声发射 (EMI)。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    很抱歉耽误您的时间、但我正在发送修订后的数据。 请回顾一下。

    此致、
    Nomurae2e.ti.com/.../BOOST_5F00_0319.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好野村

    感谢您的更新。
    对我来说、修订看起来很好。
    我方面没有进一步的评论。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    您是否具有使用包含此 IC 的代表性电路对此 IC 每个引脚进行短路/开路测试的数据?


    此致、
    野村市
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好野村

    是的、我们提供了适用于 LM5122 器件的引脚 FMEA 文档。
    我可以通过邮件或 e2e 直接消息分享给您。

    能否点击我的名字并在此处通过 e2e 直接与我聊天?
    然后我将与您共享该文件。

    谢谢、此致、
    Niklas