This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4558:MIC 前置放大器定制设计支持。

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: RC4558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1631078/rc4558-mic-preamp-custom-design-support

部件号: RC4558

我们有一个基于旧 PCB 重新设计麦克风前置放大器的项目。 我们面临以下几个设计问题:

  1. 我们基于原始电路板重新绘制了原理图、并尝试在 TINA 中运行仿真、但结果不符合预期。 输出信号小于实际电路板上的信号。 通过检查、我们发现光耦合器中驱动 LED 的电流过低、导致 LED 无法在饱和模式下运行。 因此、我们正在重新考虑重绘原理图中的连接方式。
  2. 用于低调整和高调整的微调器不显示任何效果。
  3. 该电路板很旧、找不到有库存的原始元件。 您能否推荐用于以下元件的备选 TI 器件?
  • MC4558VD→RC4558DR
  • UPC4570G2-E2-A→?
  • P873-G35-911→?
  • 变压器_454→?

感谢您发送编修。

 

OPAMP_TOA_M21 -Full_27Mar2026.TSC 

Preamp_T21_SCH.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好
    我希望能收到您的点评和反馈Slight smile

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    此电路非常复杂、因此可能需要一些时间才能完全了解问题。  

    我们基于原始电路板重新绘制了原理图、并尝试在 TINA 中运行仿真、但结果不符合预期。 输出信号小于实际电路板上的信号。 通过检查、我们发现光耦合器中驱动 LED 的电流过低、导致 LED 无法在饱和模式下运行。 因此、我们正在重新考虑重绘原理图中的连接。

    电路的哪个特定部分无法正常工作? 我想将这大大减少到不起作用的部分、以便我们可以更轻松地进行调试。  RC4558 是 MC4558VD 的良好替代器件 。  

    我需要一些时间来分析此电路、以便提供反馈。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris
    感谢您的反馈。

    我向您发送有关边框当前问题的备注。

    1./用于远程音量的微调器 (P4) 无法正常工作 (0 至–55db)

    2./低音调 (P2) 和高音调 (P3) 的修剪器  也不能按要求工作。
    100 Hz:0 至–10 dB、10 kHz:0 至–10 dB

    3./对于替换器件、我希望可以用 TI 器件进行替换。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好
    我更新了无源器件的高 (4.2KHz) 低 (~330 Hz) 音调调整值

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    鉴于电路的复杂性、进行 Webex 调用以查看电路以及仿真中出现的问题可能更有意义。 如果您想打电话通过电路、请告诉我。 我们可以通过 E2E 上的私人消息传递功能分享详细信息。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris
    我向您发送了私人信息。
    您能否帮助检查并确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    由于电路非常复杂、我建议您将电路的每个部分作为自己的构建块单独进行仿真。 例如、我分离了电路的第一部分、并检查了它的直流和交流行为。 下面您可以看到、我更改了电位器的设置并检查了每个设置的增益。 此外、我还执行了直流分析检查、共模电压转换为 14.24V、这在输出端也可以看到。  

    问题:

    1. 为什么 24V 电源有一个串联电阻器 R3? 这将导致电路中每个节点的电压不准确、尤其是在放大器灌入和拉出电流的负载条件下。  
    2. 该设计是否意味着具有 14.24V 的共模电压、如下所示?
    3. 该电路中的预期增益是否基于以下结果?

    e2e.ti.com/.../Audio-Circuit-Front-End-Block.TSC

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、
    感谢您的反馈。

    是的、我也是按照您的建议来做的。 我将原理图分为三个主要组:

    G1:变压器输入和增益
    G2:通过控制 vactrol 的 LED 电流来调节音量
    G3:高频/低频(滤波器频率截止)


    对于您的问题、

    1./为什么 24V 电源需要串联电阻器 R3? 这将导致电路中每个节点的电压不准确、尤其是在放大器灌入和拉出电流的负载条件下。

    =>这是客户寄给我们的原始设计(图片在第一篇文章中)、我们需要将非库存器件的设计升级为 TI 器件(喜欢)、因此我认为主要用途可能是:
    -电阻 47 欧姆与电容器 100 μ F 将使滤波器去除噪声或电源纹波问题。

    2./ 该设计是否意味着具有 14.24V 的共模电压、如下所示?

    =>在我的仿真中也有相同的结果、因此我会要求在真实电路板上进行检查。

    3./ 根据以下结果、此电路中的增益是您预期的增益吗?

    =>理想增益设置范围为 32-52dB、但目前我找不到同样具有原始阻抗比 (600r:5kR) 的合适变压器
    那么、您能推荐最合适的变压器器件型号吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我们在 TI 不生产变压器。 我无法推荐合适的变压器替代产品。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris
    您能帮助审核并推荐远程卷块吗?
    对于“Hi Low Tone Simulation“、我可以在 TINA 中执行吗?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    我可以回顾一下。 您能否将功能测量模块附加到这些部分?

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harris
    TINA 仿真电路附加在最后一发布版上、它包含右侧的低、高修整器和相对部分。

    还有一个问题、我们打算为该电路设计 2 层 PCB。
    对于 GND、我们应该使平面 GND 还是将单条布线更好? 您是否可以推荐布线宽度?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 2 层 PCB、建议在底层上使用实心接地平面、而不是使用单根迹线接地。 我们有一个培训系列、介绍 PCB 布局的最佳实践。 可通过下面链接中实现良好 EMC 的 PCB 设计一节下找到此视频。  

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-analogue-to-digital-converters-adcs.html

    此致、  
    Chris Featherstone