This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:旁路电容器问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1640804/opa1632-question-on-bypass-caps

器件型号: OPA1632

嗨、团队

对该器件有一个快速的问题。  

OPA1632 数据表建议采用以下方案进行去耦:“旁路电源、使 10uF 钽电容器与 0.1uF 陶瓷电容器并联、来避免可能的振荡和不稳定。“ 据我所知、客户电路板使用 100nF + 1 μ F MLCC 电容器、但没有遇到任何问题。

这项建议的动机是什么? 是 ESR 限制、直流偏置降额还是其他因素?  

谢谢、

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    您是否询问为什么 10uF 与 MLCC 上的钽电容器相比? 我想说的是、直流偏置降额的问题可能比其他任何问题更严重。 使用较大的 10uF 去耦电容器有助于根据需要为较小的电容器充电、而钽将确保其在更长的时间内保持在较大的电容值。  10uF 及以上去耦也可以改善较低音频频率下的失真和噪声。 1uF 可能会 在您看到的很多时间里运行良好。   

    去耦的主要原因是稳定性、不过、如果没有一些高速器件、这些器件就根本无法工作。  

    谢谢、

    Evan