This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:TAS6684 PPC3 与数据表寄存器 3A 的区别

Guru**** 2892870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1641138/tas6684-q1-tas6684-difference-between-ppc3-and-datasheet-register-3a

器件型号: TAS6684-Q1

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johannes、

    数据表很难更新。 PPC3 通常反映最新的寄存器信息、因为某些寄存器可以在器件发布和数据表出版物后稍后打开、以支持某些客户应用和需求。

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否解释一下 4 个值:

    REG_POS_DSP

    REG_IVS_CIC_CLK_SEL

    REG_IVS_ADC_CLK_SEL

    REG_RAM_MODE_EN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Johannes、

    通常不建议修改任何保留位。 保留它们是有原因的。  与另一篇文章相同、请忽略并关注发布的位。

    此致、

    Leo