This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1650-Q1:实施 INA1650 时的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA1650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1640242/ina1650-q1-questions-with-implementing-ina1650

器件型号: INA1650-Q1
主题: INA1650 中讨论的其他器件

您好:

我们采用 INA1650QPWRQ1 差分音频线路接收器实现电路。 这将用于音频线路输出转换器 (LOC)。 输入的扬声器电平电压将为 10Vrms 至 40Vrms。 添加了电路以将输入电压衰减至 INA1650A-Q1 规格。 该器件将由 8 VDC 电源供电、VEE 连接到我们的电路 GND。 我附加了两个原理图表来展示设计。 第一张表是 INA1650A-Q1 电路、第二张表展示了 INA1650A 将驱动的运算放大器电路。 我们希望左右扬声器电平输入转换为 0.707Vrms 线路电平。  

我已经在 TINA V9 中尝试过对该电路进行仿真、但遇到了问题。 您能否查看这些原理图、看看是否存在任何错误、或者我们是否以其在TI E2E.pdf 的 Min-Max Ragings.LOC 原理图中运行该器件 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、John、  

    漂亮的设计! 我模拟了下面的第一部分。 该功能是否满足您的要求? 我们可以以此为起点、根据需要调整电路。 为了方便起见、我还在下面附加了我的仿真。  

    e2e.ti.com/.../6562.INA1650.TSC

    ...

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您发送给我的 TINA 6562.INA1650.TSC 文件。 所有的分析工具都会运行并产生良好的结果! 这是非常感谢的。 我想我需要更详细地描述电路。

    该电路将与汽车音响主机连接。 线路电平(最大 4Vrms)或扬声器电平(最大 40Vrms)将是可切换的电压电平。

    这些信号为单端信号、并以汽车底盘 GND 为基准。 我们不希望此设计以机箱 GND 为基准、以避免接地噪声/环路问题。 因此、无源输入电路将使不平衡信号“伪平衡“、并驱动差分 IN+A/IN-A 输入。 IN+B / IN-B 也是如此

    来自 INA1650A-Q1 的输出将为单端输出、并将驱动运算放大器电路。 我随附了更新后的原理图、以反映我们希望 INA1650A-Q1 的功能。 但是、我不知道如何将其附在这种情况下。 您能为此提供帮助吗?

    实际上、我并没有创建设计。 我的经理 Steve Price 完成了设计工作。 我自愿使用 TINA 和 TI 模型对电路进行仿真。

    谢谢、

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、John、  

    我和 Kevin 都在看这个。 我在您的最后一个回复中没有看到更新后的原理图。 您可以尝试重新上传吗?

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris 和 Kevin。 正如我在上面的响应中提到的、我无法将更新后的原理图附加到此 E2E 案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、John、  

    感谢您告诉我。 如果您想通过电子邮件将其发送给 Kevin、我们可以看一下。 我有您的仿真文件、将查看是否可以解决收敛问题。  

    此致、  
    Chris Featherstone