Other Parts Discussed in Thread: INA1650
器件型号: INA1650-Q1
主题: INA1650 中讨论的其他器件
您好:
我们采用 INA1650QPWRQ1 差分音频线路接收器实现电路。 这将用于音频线路输出转换器 (LOC)。 输入的扬声器电平电压将为 10Vrms 至 40Vrms。 添加了电路以将输入电压衰减至 INA1650A-Q1 规格。 该器件将由 8 VDC 电源供电、VEE 连接到我们的电路 GND。 我附加了两个原理图表来展示设计。 第一张表是 INA1650A-Q1 电路、第二张表展示了 INA1650A 将驱动的运算放大器电路。 我们希望左右扬声器电平输入转换为 0.707Vrms 线路电平。
我已经在 TINA V9 中尝试过对该电路进行仿真、但遇到了问题。 您能否查看这些原理图、看看是否存在任何错误、或者我们是否以其在TI E2E.pdf 的 Min-Max Ragings.LOC 原理图中运行该器件