Other Parts Discussed in Thread: TPA3126D2, OPA2891, TAD5242, NE5534A, OPA1632, PCM4104
器件型号: TAD5242
主题中讨论的其他器件: OPA2891、、 NE5534A、OPA1632、TPA3126D2、 PCM4104.
数据表指出差分输出可以提供 2VRMS、每个输出引脚上的电压为 2.8Vp-p。 它还说、在线路输出模式下、它可以驱动 600 欧姆。 600 欧姆的电池连接到什么? 我想使用 OPA2891 将差分输出连接到一对差分转单端转换器。 但这种电路对+和 — 输出不存在相同的负载,如果其输出以 1.65V 以外的任何值为中心、则会产生直流负载。 实际上、我想 使用 18V 电源将信号提升 2.5 倍、并将结果偏置在 9V 左右、这意味着 DAC 输出实际上会灌入直流电流。 这样可以吗? 模拟输出在每个方向上可以提供的电流的完整规格是什么?