This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:合并模拟放大器时出现问题;使用 TAC5112 的数字音频

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1641027/tac5112-issue-with-merging-analog-digital-audio-using-tac5112

器件型号: TAC5112

您好、

作为 disscused 这里“https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1617765/tlv320aic3268-two-i2s-audio-merging-to-provide-single-i2s-audio-output/6241248“

我们将使用 TAC5112 合并模拟和数字音频、如原理图所示。

2-TAC5112_Schematic.png

根据我们的要求、我们按照建议使用了两个 TAC5112 IC。 该系统接受两个输入:模拟输入 1(左/右)和 I2S 输入 1。 U2 通过模拟输出 1 执行混合信号并输出组合信号、而 U3 将此模拟信号转换为 I2S 格式、如原理图所示。

我们 使用 PPC3 完成了一些设置 并尝试了、但未获得预期的输出。

我附上了设置的屏幕截图以供参考,请您建议您确切地进行哪些设置以获得合并的输出。

 

U2 的基准设置:

Device_config.png

   Mixer_ADC.pngMixer_DAC.png此致、

Akhilesh Acharya U P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhilesh:

    您必须在 DAC 路径上启用 ADC LB 混频器:

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    感谢您的答复。

    我按照您的建议在 DAC 路径上启用了 ADC LB 混频器、但在 U2 输出引脚上未观察到输出。  

    ...

    此致、

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akhilesh

    ADC 混频器应恢复为默认设置:

    确保在 TX 和 RX 总线上正确分配通道时隙 — 通道 1 至左时隙 0、通道 2 至右时隙 0:

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    感谢您的答复。

    根据上述建议修改、U2 目前正在将模拟和 I2S 输入混合到单个模拟输出中。

    但是、音频输出为单声道、这意味着两个扬声器都能听到左声道的声音、两个扬声器也能听到右声道的声音。 我们需要真正立体声输出、其中左声道(模拟+ I2S 组合)在 OUT1P 上可用、右声道(模拟+ I2S 组合)在 OUT2P 上可用。   实现立体声输出的设置应该是什么?

    此外、我们还想增加 U2 中模拟输入信号的增益/音量?

    如果我们要增加 输出信号的音量(即 U2 输出)、需要进行哪些设置?

    然后 U2 的输出将馈送到 U3、U3 应该将模拟信号转换为数字格式。 U3 的主要 I2S 接口应提供数字音频输出以及所有必要的时钟信号。 实现这一目标的设置应该是什么?

    此致、

    Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhilesh:

    请分享 U2 的 PPC3 配置的更新屏幕截图、其中显示了 所有选项卡的全屏。

    此外、我们还想提高 U2 中模拟输入信号的增益/音量?。

    要增加模拟信号的增益、“Record Config“选项卡上的 Channel 1/2 bix 中有一个 Digital Volume 滑块。 您似乎已经在这里添加了 6.5dB 的增益。

    如果我们要增大 输出信号的音量(即 U2 输出)、需要进行哪些设置?

    您也可以使用播放配置选项卡中的数字音量滑块。

    然后将 U2 的输出馈送到 U3 中、U3 应该会将模拟信号转换为数字格式。 U3 的主要 I2S 接口应提供数字音频输出以及所有必要的时钟信号。 实现此目的的设置应该是什么?

    设置应与 U2 相同、但不应用混频器设置。

    此致、

    Garret