This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:PENIRQ 在关机期间的行为

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1640924/tsc2007-behavior-of-penirq-during-power-off

部件号: TSC2007

在断电期间、PENIRQ 信号最初跟随 VDD、但在低于特定电压(大约 0.9V)时、它似乎比 VDD 高 0.3 至 0.4V。
PENIRQ 是否会在断电过程中进入 Hi-Z?
此外、是否有一个电容器在内部连接到 PENIRQ 引脚?
(我相信这可能是由于外部 0.01uF 电容器中剩余的电荷导致的,但我想仅确认一下。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    PENIRQ 在内部上拉至 VDD、没有在内部连接到电容器。 架构如下:

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电源关闭且 VDD 下降时、来自控制逻辑的/PENIRQ 的输出是否变为 Hi-Z?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上是的、因为它将断开连接。