This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242:TDM 时钟极性?

Guru**** 2927100 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1643195/tad5242-tdm-clock-polarity

器件型号: TAD5242

TAD5242 数据表中显示 TDM 目标模式运行情况的时序图(第 16 页的图 6-3)对我来说有点模糊。  

它显示 FSYNC 和 DIN/DOUT 与  BCLK 的上升沿同步变化。  直观地说明、这使用户认为在此模式下、这些信号的稳定建立/保持窗口随后以 BCLK 的下降沿为中心。  

其他模式(例如图 6-5 中的 I2S 目标)专门显示了与 BCLK 的相反关系、其中 FSYNC/DIN 在 BCLK 的上升沿保持稳定。

所以只需确认 — 如果我使用 TDM 目标模式、TAD5242 将在 BCLK 的下降沿对 FSYNC/DIN 进行采样是否正确、我需要确保在该模式下、相对于 BCLK 的*下降沿、满足第 5.6 节中的设置/保持要求?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上我想知道的是、我当前正在驱动 BCLK/FSYNC/DIN、以便 FSYNC/DIN 上的转换与 BCLK 的上升沿同步。  BCLK 为 12MHz。  在实验室中、它可以正常工作、但这是因为

    a) FSYNC/DIN 与负边沿 BCLK 具有 40ns 的设置+保持时间 — 超稳健,超棒

    b) FSYNC/DIN 在 posedge BCLK 进行采样、我违反了设置/保持、只是变得幸运、吓人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:  

    根据数据表 “ FSYNC 和每个数据位在 BCLK 的上升沿传输、在 BCLK 的下降沿接收“、这与您提到的直观理解相匹配。  因此、根据上述说明、建立时间 在下降沿附近。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我忘记了这句话。  已解决!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter。

    此致、

    Arash