This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:在 SE 模式下将 TPA3255 输出与更高的 PVDD 并联

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1642168/tpa3255-paralleling-tpa3255-outputs-in-se-mode-with-higher-pvdd

器件型号: TPA3255

大家好!

我正在为新的放大器工程做好准备、TPA3255 看起来很完美、但我需要更大一点的功率输出。  

我正在寻找大约 110W x 2 @ 4 欧姆、大约 200W x 2 @ 2 欧姆、然后能够将其桥接至大约 400W x 1 @ 4 欧姆。

我希望在 60VDC 左右(远低于 69V 最大额定值)运行 PVDD、由于它将是 SMPS、因此它非常不受线路波动的影响。  这将为我提供 SE 输出所需的电压(30V 直流提供约 110W @ 4 欧姆)。   

IOC 为每通道 13 至 17 安培。  当 PVDD 在 30VDC 下具有 2 Ω 负载时、会出现接近 17A 的尖峰、从而有可能导致单通道渗漏。  我的想法是,通过并联两个通道的输出(如 www.ti.com/.../slaa822.pdf 的第 2 页 — 后置滤波器并联输出,因为预滤波器使我崩溃 — 安培直接战斗) ,我会峰值输出在一个给定的通道远低于 10A,所以我会是安全的。

要桥接、我只需将一个并联 SE 输出连接到另一个并联 SE 输出、即可得到 2 倍的电压摆幅和所需的 400W。

这里有两个问题:

1.以 60VDC 运行 TPA3255 的实际情况如何?
2.您可以并行输出 SE 通道吗?

感谢任何建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    我将查看此内容、下周再见。

    此致、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    1. 60V 应该可以正常工作、但我们无法保证任何规格、因为它超出了建议条件、这里的纹波电流和热性能会更差。
    2. 不建议并联 SE 输出、因为该输出从未经过测试、并且器件也未针对该输出进行设计。

    请记住、OCP 用于峰值输出+纹波。 如果 PVDD 设置为 60V、则正弦波上会有大量纹波。 为什么 需要 SE 输出? 您可以 使用 BTL 解决其中的一些问题。 您的电源是否需要无削波或 10% THD 电平? 如果是 10%的 THD、您可能可以进一步降低 PVDD、从而摆脱这一困境。

    此致、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac、

    感谢您的反馈!

    我希望为客户简化接线、以便他们只能在两通道和一通道运行之间更改外部接线;根据数据表原理图、我在从 BTL 转换为 PBTL 配置时、必须更改输出滤波器和连接中的元件。  如果是 PSE 和 BPSE、则布局不会发生变化、只是负载的连接方式发生了变化。  因此、我可以使用完全相同的放大器配置进行 4 欧姆立体声、2 欧姆立体声或 4 欧姆桥接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    理解、如果您需要任何进一步的帮助、请随时再次与我们联系。

    此致、

    Isaac