Other Parts Discussed in Thread: TPA3255
器件型号: TPA3255
大家好!
我正在为新的放大器工程做好准备、TPA3255 看起来很完美、但我需要更大一点的功率输出。
我正在寻找大约 110W x 2 @ 4 欧姆、大约 200W x 2 @ 2 欧姆、然后能够将其桥接至大约 400W x 1 @ 4 欧姆。
我希望在 60VDC 左右(远低于 69V 最大额定值)运行 PVDD、由于它将是 SMPS、因此它非常不受线路波动的影响。 这将为我提供 SE 输出所需的电压(30V 直流提供约 110W @ 4 欧姆)。
IOC 为每通道 13 至 17 安培。 当 PVDD 在 30VDC 下具有 2 Ω 负载时、会出现接近 17A 的尖峰、从而有可能导致单通道渗漏。 我的想法是,通过并联两个通道的输出(如 www.ti.com/.../slaa822.pdf 的第 2 页 — 后置滤波器并联输出,因为预滤波器使我崩溃 — 安培直接战斗) ,我会峰值输出在一个给定的通道远低于 10A,所以我会是安全的。
要桥接、我只需将一个并联 SE 输出连接到另一个并联 SE 输出、即可得到 2 倍的电压摆幅和所需的 400W。
这里有两个问题:
1.以 60VDC 运行 TPA3255 的实际情况如何?
2.您可以并行输出 SE 通道吗?
感谢任何建议!