This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5312-Q1:I2C 上拉计算

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1643899/tac5312-q1-i2c-pullup-calculation

器件型号: TAC5312-Q1

尊敬的团队:

对于超快速模式、应考虑的总线电容是 5 pF 还是 550 pF?  根据此、我将计算 Rpull-up 值。

 image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Praven,他们有两个 不同的东西: Cin 是          IC 上的每个数字引脚(包括 SDL 或 SDA ) 提供给外界  的电容,而 Cb 是在给定模式下您可以在总线上拥有的总电容。  

    此致、

    Arash