This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5312-Q1:VBATIN 连接和 MICBIAS 电流监测器

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1644158/tac5312-q1-vbatin-connection-and-micbias-current-monitor

器件型号: TAC5312-Q1

您好团队:

两个查询:

  1. VBATIN(引脚 12)连接

     我们在麦克风输入端具有外部电池短路和 GND 短路检测电路          线。 在这种情况下、如果我们不使用 VBATIN 引脚、则连接应该是什么(悬空?)?
     我们不能将 VBAT 电源连接到此引脚、因为它超过 18V。

  2. MICBIAS 电流监测

    是否可以在 I2C 上通过 MICBIAS 监控负载电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    如果我们不使用 VBATIN 引脚、那么连接应该是什么(悬空?)?

    是的、VBAT 可以在未使用时保持悬空。

    是否可以在 I2C 上监测通过 MICBIAS 的负载电流?

    是、可以从页 1 寄存器 0x6C 和 0x6D 读取:

    此致、

    Garret