请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TAC5312-Q1
您好团队:
两个查询:
- VBATIN(引脚 12)连接
我们在麦克风输入端具有外部电池短路和 GND 短路检测电路 线。 在这种情况下、如果我们不使用 VBATIN 引脚、则连接应该是什么(悬空?)?
我们不能将 VBAT 电源连接到此引脚、因为它超过 18V。
2. MICBIAS 电流监测
是否可以在 I2C 上通过 MICBIAS 监控负载电流?