This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255-Q1:外部诊断问题咨询

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1644065/tpa3255-q1-external-diagnostic-problem-consultation

器件型号: TPA3255-Q1

您好的团队、

image.png

1.我注意到、该设计使用 12V VCC。 该电压是否可以替换为 TPA3255-Q1 的 10.6V GVDD、以便客户可以重复使用该电源轨、而无需设计额外的 12V 电源轨?

VCC 的差异和针对不同故障检测到的电压是否仍可能影响诊断功能?

image.png

我看到中使用的检测和诊断电路均通过运算放大器实现。 这里是否可以使用 ADC 采样来实现相同的结果?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan

    [报价 userid=“532502“ url=“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1644065/tpa3255-q1-external-diagnostic-problem-consultation ]我注意到设计采用 12V VCC。 该电压是否可以替换为 TPA3255-Q1 的 10.6V GVDD、以便客户可以重复使用该电源轨、而无需设计额外的 12V 电源轨?[/报价]

    可能需要检查外部放大器的电源轨。  

    2.我看到中使用的检测和诊断电路均通过运算放大器实现。 此处是否可以使用 ADC 采样来实现相同的结果?

    是的、ADC 采样可以更加精确。