This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:2 Ω 阻抗上的最大输出功率

Guru**** 2928940 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS67524-Q1, TAS6754-Q1, TAS67534-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1640956/tas6754-q1-max-output-power-on-2ohm-impedance

器件型号: TAS6754-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TAS67524-Q1

您好、

我在 2 Ω 扬声器阻抗上无法达到规定的 50W(最小 44W)输出功率。

PVDD = 14.5V、负载= 2 Ω。 在我的例子中、OC 级别 4 触发值非常接近 6.3A 峰值。 6、3A -> 4.45Arms -> P = 40W(在 1kHz 正弦下测量)

是否有办法进一步增加电流限值、或如何达到规定的输出功率?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    TAS6754-Q1 不建议用于任何工程的任何客户、请考虑切换到 TAS67524-Q1。

    您是否已将任何寄存器写入器件? 电源是否限制了电源电流? 您现在的增益设置是什么?  

    就 OC 而言、由于其逐周期电流限制功能、如果它在短时间内只有 OC、则没关系

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    仅供参考、50W 的计算公式如下:

    P_max=(14.4V/sqrt (2))^2/2 Ω=50W

    默认设置下。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    感谢您的答复。 按照计算结果、得到的峰值为 50W、但峰值为 14、4V/2 Ω= 7、2A、这将触发逐周期电流限制。 因此、根据 OC 级别 4、最大峰值电流为 6.3 (min)...6.7A(典型值)-> P_max = IRMS/^2 * R ->仅可能为 39.7W 至 44.9W Pmax。

    我想切换到 TAS67524-Q1、但很难获取 IC 或接收样本、这就是我使用 TAS6754-Q1 的原因。 什么原因不建议将 TAS6754 用于任何客户工程?

    我已根据参考手册的启动脚本写入了寄存器、模拟和数字增益设置默认为 0dB、且不会更改。 不过、逐周期电流限制会限制电流、因此每个周期的输出功率也会受到限制。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas

    对于使用的 2 Ω、需要更改为 TAS67624 器件、可以将 CBC 电平提供为 8A。

    TAS6754 是引脚对引脚的。 您可以继续测试、稍后更改 IC。

    TAS676224 可能是今年年底的 RTM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供的信息。 如何将 TAS67524-Q1 配置为 8A 的 CBC 电平? TAS67524-Q1 的数据表指出 6.5A (min)... 7.0a(典型值)(OC 级别 4)。

    关于如何使用 TAS6754 以>45W 的功率继续进行 2 Ω 测试、您有何建议?

    最好的、Andreas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    由于公共假期,我们的专家将在返回时与您联系。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas、

    TAS67524-Q1 不支持 8A OC 电平、但今年年底发布的 TAS67534-Q1 将支持该电平。 我不建议使用 TAS6754-Q1 进行任何 2 Ω 测试。

    此致、
    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    即使不建议使用、如何实现数据表中所述的值?

    关于 TAS67544-Q1:该器件何时可用于大规模生产? 还是今年年底? 价格与 TAS67524-Q1 相比如何?

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas。

    对于 TAS67524、我们仅支持内部 L 小于 100uH 的 2 Ω 扬声器、这非常有限。 因此、我们不建议使用 TAS67524 来连接 2 Ω 扬声器。 对于 2 Ω 负载、由于 v 和 i 之间没有相移、因此没关系

    RTM 时间和价格需要咨询我们的营销团队。 您可以向当地 FAE 寻求帮助。

    BR。

    魏秋。