Other Parts Discussed in Thread: TAS67524-Q1, TAS6754-Q1, TAS67534-Q1
器件型号: TAS6754-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TAS67524-Q1、
您好、
我在 2 Ω 扬声器阻抗上无法达到规定的 50W(最小 44W)输出功率。
PVDD = 14.5V、负载= 2 Ω。 在我的例子中、OC 级别 4 触发值非常接近 6.3A 峰值。 6、3A -> 4.45Arms -> P = 40W(在 1kHz 正弦下测量)
是否有办法进一步增加电流限值、或如何达到规定的输出功率?
谢谢!