This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:TDM 输出直流偏移抵消

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1645225/pcm6240-q1-tdm-output-dc-offset-cancle

器件型号: PCM6240-Q1

我们使用 PCM6240 作为 ENC 的直流耦合不同麦克风输入、但如何消除直流偏移只使用寄存器 感谢 U   

MIC 偏移量.xlsx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们需要使用 MIC-DIAG 功能、我们必须为其设置硬直流耦合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是通过寄存器 0x6B:

    是的、仅在直流耦合模式下支持 MIC 诊断。

    此致、

    Garret