Other Parts Discussed in Thread: TSC2046E, TSC2046, TSC2008
部件号: TSC2046
主题中讨论的其他部件: 、 TSC2008
我们正在考虑将 TSC2046 替换 TSC2046E。
我们的客户需要满足 ±6kV 接触放电和±8kV 空气放电的 ESD 要求。
但是、在我们查看数据表时、我们找不到有关 TSC2046 的 ESD 稳健性的任何说明 (不带“E“后缀)。
您能否澄清以下几点?
-
TSC2046(不带“E“)能否满足这些 ESD 要求?
是否建议 在触摸面板线路上添加 TVS 二极管 来提供 ESD 保护?
如果是、您是否有任何推荐的 TVS 二极管或选择指南? -
您是否有计划开发将取代 TSC2046E 的新器件?
感谢您的建议。
此致、
柳介