This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046:有关用 TSC2046 替换 TSC2046E 的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2046E, TSC2046, TSC2008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1641858/tsc2046-questions-about-replacing-tsc2046e-with-tsc2046

部件号: TSC2046
主题中讨论的其他部件:TSC2008

我们正在考虑将 TSC2046 替换 TSC2046E。

我们的客户需要满足 ±6kV 接触放电和±8kV 空气放电的 ESD 要求。
但是、在我们查看数据表时、我们找不到有关 TSC2046 的 ESD 稳健性的任何说明 (不带“E“后缀)。

您能否澄清以下几点?

  1. TSC2046(不带“E“)能否满足这些 ESD 要求?
    是否建议 在触摸面板线路上添加 TVS 二极管 来提供 ESD 保护?
    如果是、您是否有任何推荐的 TVS 二极管或选择指南?

  2. 您是否有计划开发将取代 TSC2046E 的新器件?

感谢您的建议。

此致、

柳介