This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:输出功率级查询

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1646806/tas6424e-q1-output-power-stage-inquiry

器件型号: TAS6424E-Q1

您好的团队、

客户收到有关 TAS6424E-Q1 输出功率级的咨询信息。

根据以下说明、功率级为 N-MOS、由于 N-MOS 获得体二极管、这是否意味着到 PVDD 的输出将获得体二极管压降? 希望大家对此发表评论。

image.png

谢谢、此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    否、当输出切换为高电平时、输出不会得到体二极管压降。 自举电容器的目的是在栅极提供高于 PVDD 的电压、以便能够完全导通 NMOS。 电流流经 Rdson 电阻。  

    如果我误解了问题、或者有任何其他问题、请告诉我

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elise:

    感谢您的反馈。 我的意思是、我们的输出级是否得到体二极管、如下图所示?

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    是的、体二极管确实存在。

    此致、

    Zoey Wang