This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204EVM-K:无法为麦克风偏置通电

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1, TLV320AIC3204, TPA2012D2EVM, TPA2012D2, LM48511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1627424/tlv320aic3204evm-k-unable-to-power-up-mic-bias

器件型号: TLV320AIC3204EVM-K
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3204TPA2012D2EVMTPA2012D2LM48511、TPA2011D1

 

尊敬的 TI 技术支持团队:

我最近购买了 TLV320AIC3204 EVM 套件 、用于连接音频器件 我 ‑验证 TLV320AIC3204 EVM 的 1 μ s 板载麦克风接口。

设置详细信息:

  • TLV320AIC3204 EVM 通过 USB 调制解调器 EVM 供电
  • 根据用户指南、所有跳线设置均保留为默认值
  • 使用 TI AIC3204 控制软件
  • 通过 ‑命令行界面执行控制软件中提供的音频脚本
  • 脚本执行成功完成
  • 寄存器值会正确更新、并反映在 GUI 中

但是、当我实际探测电路板时、可以观察到 MICBIAS 引脚未上电 (不存在直流麦克风‑偏置电压)、即使相应的寄存器似乎在 GUI 中正确配置也是如此。

我想了解:

  1. 除了提供的音频脚本之外、是否需要任何额外的寄存器配置来启用 MICBIAS
  2. ‑需要更改 EVM 上任何特定跳线设置或硬件开关、以将 MICBIAS 路由至板载 I ² C 电路板麦克风
  3. ‑‑ TLV320AIC3204 EVM 上的 1 μ s 板载麦克风、是否有建议的步骤(按‑分步)过程
  4. 任何已知 且依赖电源时序或模拟块启用 的情况(可能会阻止 MICBIAS 开启)

‑提供步骤‑by ‑step 指导、以便在 TLV320AIC3204 EVM 上正确启用和验证 MICBIAS 以进行板载麦克风验证吗?

我参考了产品文件夹中提供的所有相关文献文档。

如果需要我这边的其他详细信息、例如寄存器转储、测量结果或屏幕截图、请告诉我。

如果有人尽早帮助我、我将不胜感激。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请明天再给我一天、在实验室中测试麦克风偏置。 很抱歉耽误你的时间。

    您正在使用哪个 GUI? 您使用的是哪个版本的 Windows? 您是否有其他可以正确测量的功能、例如 DAC 运行? 您能否验证电路板是否已完全通电?

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    随附了所需的屏幕截图、以供您参考。

    1.您正在使用哪个 GUI?   

    AIC3204 CS 版本 3.04

    2.您使用的是哪个版本的 Windows?  

    Windows 11.

    能否验证电路板是否已完全通电?

    电源轨+5VA、1.8VDD、3.3VDD、+5VD 正常。

    4. 是否有其他功能可以正确测量,如 DAC 操作?

    正如我在上一封邮件中所说的、在命令行界面中执行脚本后、第 1 页的麦克风偏置寄存器 51 在 GUI 中读取下面 D6 的值 1、但在测量时读数为 0V。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很惊讶您使用的是 AIC3204 CS 软件 — 它在带有 USB-MODEVM 的 Windows 11 上不起作用。 相反、它卡在“EVM 断开连接“上、就像这里一样。

      

    MICBIAS 操作的一般提示:查看跳线、特别是 W1、W4 和 W5。 最好先遵循默认设置。

    如应用参考指南寄存器映射中所示、使用页 1 寄存器 0x33 开启 MICBIAS:

    您能否分享 GUI 运行时的外观?  

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在等待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您需要我提供更多信息吗? 也可以发送 GUI 屏幕截图和跳线配置、以便提供更多帮助。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    右键点击 AIC3204 CS 软件、使用 Run as Administrator 选项打开该软件。 它解决了兼容性问题。

    在 MICBIAS 运行时、我遵循 EVM 用户指南中给出的默认跳线配置。 可以在执行 命令行界面后读取更新后的寄存器值。 但在 DMM 中读取 0V 值。 对这方面的任何支持将非常感谢。

      ... 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很高兴知道以管理员身份运行 — 我将尝试下一次。  

    您在哪里测量此 MICBIAS? 您能否在 W1 引脚 3 处检查一下、当通过编解码器提供 micbias 时、这是电路板上第一个出现的位置?

    您还能分享您的寄存器转储吗? 我想知道 ADC 是否也需要上电。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 W1 的 TP5 和引脚 3 上进行了检查、并尝试以所有 GND、AGND、MIC GND 为基准。

    很遗憾、我没有任何 Excel 转储。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    施加外部偏置时会发生什么情况? 您在 TP5 上看到了吗? 还是 W1? 我们要确保布线在电路板上正确无误。 此外、如果您可以发送寄存器命令或寄存器转储、这也会有所帮助。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有施加任何外部偏置。 我开启了内部 LDO、现在可以在 TP5 麦克风偏置上测量约 1.23V 的电压。 最初、我的计划是验证板载差分麦克风(录音和回放)、然后验证外部驻极体麦克风。 我尝试执行音频录制脚本。 但不幸的是 ,我无法通过这个板载麦克风录制音频。 关于输入音频路径路由的任何建议都是可以察觉的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于板载麦克风、请确保已安装 W2 和 W3、并且插孔 J5 中未安装任何器件。 然后、确保安装 W5、以便将 micbias 发送到板载麦克风。 然后、如果要在差分模式下使用麦克风、请安装 W6、W7 和 W8 至 2-3。 您应该在测试点 TP6 和 TP7 上看到信号。

    麦克风路由到 IN3L 和 IN3R、我看到您在 L ADC 上将其设置为差分。

    关于开启 LDO — 似乎您使用的器件只有一个电源轨,您的 SW2 是否设置为高电平? 如果要在没有 LDO 的情况下使用、可以将 SW2 设置为低电平。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffres、

    感谢您的答复。 如您所说、我尝试了以下跳线设置、

    W2、W3 — 已安装

    W5 — 已安装

    W6、W7 — 已安装

    W8 — 已安装 2-3

    我在 IN3L 和 IN3R (TP6 和 TP7) 上测量的是 TP5 Micbias 和 920mV

    通过命令行界面执行命令后、我尝试使用命令行界面屏幕上提供的录制按钮进行录制。 似乎“Record(记录)“按钮没有响应。

    或者、我尝试使用 PC 上的录音机应用程序录制。

    它正在录制、但当我回放时、没有音频。

    有任何建议为什么录制按钮不工作&任何其他替代方法来测试此板上的差分麦克风?

    X  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在实验室中使用 EVM 进行了测试。 命令行界面上的“Record“按钮用于记录已执行的 I2C 命令。 要使用板载麦克风进行录制、您前面介绍的跳线是正确的、然后转到“Typical Configurations“->“Recording“->“Differential On-Board Microphone (IN3)“。 然后、如果您在命令行界面上单击了之前的录制、它将显示它运行的用于启用录制的命令。 然后、它应该会在您的计算机上显示为“Line USB-AudioEVM“(或类似的内容)、您可以使用所选的任何音频软件进行录制。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我尝试使用 PC 上的录音机应用程序从板载差分麦克风录制音频。 我能够成功完成录制、但在播放期间、我无法听到或捕获录制的音频。
    请共享通过评估板耳机输出播放板载麦克风录制的音频所需的步骤或配置设置。
    注意:我可以通过 GUI 中的 AGC 捕获音频。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    要进行回放、您需要选择 HP 播放软件选项、它应该是 GUI 中的一种配置。 您可以录制播放配置和录制配置、以创建同时启用录制和播放的配置。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

    感谢您的答复。 您是否可以让我知道如何获得从麦克风到耳机输出的实时音频输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用“混音放大器“(也称为 MAL 和 MAR)(混音放大器左侧和右侧)、如路由图所示:

    您可以启用 MAL 和 MAR 作为耳机放大器的输入(第 1 页中的寄存器 12 和 13)、并使用第 1 页寄存器 9 加电。

    这是一种模拟旁路、但它位于 PGA 之后、因此请确保将模拟输入路由到 PGA 并且 PGA 已导通。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MIR /团队:

    感谢您关于 TLV320AIC3204EVM 上使用混频放大器 (MAL/MAR) 路径进行实时麦克风监控的建议。

    根据建议、我启用了 MAL 和 MAR 作为耳机驱动器的输入(第 1 页、第 12 和第 13 条)、并为它们通电(第 1 页、第 9 条)。 我还确保模拟输入通过 PGA 路由 、并且 PGA 已启用。 我将外部麦克风连接到 IN1_L 和 IN1_R

    但是、在这种配置下、我只能 通过耳机输出 ((J9,请参阅随附的输出路由图像)听到嘶嘶声/噪声 、并且仍然无法听到清晰的语音或麦克风音频。

    请告知:

    1. IN1_L/IN1_R 与 MAL/MAR 路径一起使用时、是否需要任何额外的配置(MICBIAS、单‑Ω 端与差分输入模式、PGA 增益,基准设置等)
    2. 如果 模拟混频器旁路路径存在已知限制或常见问题 、可能会导致仅噪声‑输出。
    3. 使用 ADC→DAC 数字环回 (而不是纯模拟混频器路径)验证此用例是否更加可靠。

    此外、对于 扬声器输出、我计划使用外部放大器。 扬声器规格如下:

    • 阻抗: 50Ω ±15%
    • 标称/最大功率: 0.3 W / 0.8 W
    • 灵敏度: 77 dB SPL @ 0.1 W / 1 m

    我正在考虑使用 TPA2012D2EVM 来驱动这款扬声器。 您能否确认 TPA2012D2 是否 适合用于  具有此 50Ω 负载的电话应用、或者如果需要、推荐更合适的 TI 放大器?

    提前感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对不起延迟,再给我一天给你一个很好的答案的脚本,我可以测试明天.

    至于放大器、这是我从 Amps 团队获得的:(由于您的扬声器具有高阻抗,因此需要~5.5Vp)最高功率器件是 TPA2011D1(无升压)和 LM48511(带升压)、这两个单声道、因此如果他们需要驱动两个通道、将需要两个放大器
    如果这些不可接受、我们需要检查 TPA31xxD2 系列中的更高电源电压器件。 请告诉我您对这些选项的看法。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    噪音可能是因为您没有设置输入路由?  

    我将我的设置为类似这样、用于 L 和 R 麦克风 PGA 上的单端输入。

    下面是一个脚本、用于从 IN1L 获取到 MAL、然后获取 HPL 的输出(IN1R、MAR 和 HPR 的输出相同)

    #input routing
    # (20k in1_l to Lpga, 20k in1_r to Rpga, both single endd (CM1L/CM1R 20k to M terminals)
    w 30 00 01
    w 30 3A 80
    w 30 34 80
    w 30 3A C0
    w 30 37 80
    w 30 39 80
    w 30 36 80
    
    #headphone routing
    # MAL to HPL, MAR to HPR
    w 30 00 01
    w 30 0D 02
    w 30 0C 02
    
    # turn on mal/mar
    w 30 09 3F
    w 30 18 00

    使用数字旁路可以设置数字音量电平、但需要输入时钟。 这取决于您最终对系统的需求。 它将是可靠的,你只是没有为该配置的所有设置到位.

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我已 使用连接到 IN3L/IN3R(差分)的外部麦克风成功实现了麦克风到耳机环回

    我现在正在 DSP/PCM 模式 (主器件和从器件)下验证编解码器。 在从 PC 回放期间、我可以观察 DIN 引脚上的有效波形、并且存在 BCLK/WCLK。

    但是、在从麦克风传输实时音频时、 尽管模拟路径工作正常、但我无法在 DOUT 引脚上观察到任何波形。

    请就以下方面提供指导:

    • 在 PCM 模式下启用 ADC 至 DOUT (ASI) 路由
    • 任何所需的 寄存器设置或配置序列
    • EVM 跳线或 GUI 限制(如果有)

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很高兴听到您的环回和 DAC 正常工作。 使用应用参考指南第 90 页的示例脚本 4.0.4 时、它是否有效?  https://www.ti.com/lit/ml/slaa557/slaa557.pdf

    如果您可以向我发送用于配置当前设置的脚本、我可以帮助您确定需要更改的内容。 或者、如果您可以执行同样有效的寄存器转储、

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是我尝试音频传输的脚本
    W 30 00 01
    W 30 00 00
    W 30 04 00

    W 30B 82 # NDAC = 2
    W 30 0C 87 # MDAC = 7
    W 30 0D 00
    W 30 0E A0 # DOSR˜(8k)
    W 30 12 82 # NADC = 2
    W 30 13 87 # mAdc = 7
    W 30 14 A0 # AOSR

    W 30 1B 00 #? 16 位 I2S  
    W 30 1C 00 #标准延迟


    W 30 1D 00
    W 30 1E 84 #调整分禾器? ~512kHz BCLK


    W 30 51 C0 # ADC 通电
    W 30 52 00 # ADC 取消静音

    w 30 53 00 #左侧插槽
    w 30 54 00 #右插槽

    W 30 40 02 # DOUT 启用


    W 30 00 01
    W30 01 08

    # IN3L/IN3R 路由
    W 30 36 30
    W 30 37 30
    W 30 3A 30
    W30 3B 30

    增益
    W 30 3C 20
    W30 3D 20


    W 30 00 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是如何获得此脚本的? 其中存在一些不一致之处。 此外、您是否提供了外部 MCLK? 频率是多少? 您在这些引脚上看到哪些 BCLK 和 WCLK 频率?

    您能尝试运行我在用户指南中推荐的示例脚本吗、看看它是否起作用。 如果是、则可以调整脚本以将其包括在内。 但是、我在此脚本中没有看到模拟旁路模式和 DAC 工作。

    此致、
    Mir