Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, TAC5212, CC2564
部件号: TAC5212
主题中讨论的其他部件: CC2564C、 CC2564
大家好、
我正在评估 TAC2512、以取代音频设备中更简单的编解码器、该设备使用两个单声道耳机、一个 32 欧姆扬声器和一个动态麦克风。 这最终将与 CC2564C 配对、通过 HFP 进行蓝牙音频。
我很难完全理解 TAC2512 和正在发生的事情。 我有 PurePath Console 和 EVK、我正在努力解决这个问题、有一个主要问题和几个问题。 随附 PPC3 配置文件。TAC5212 初始 Config.zip
1) 随着音量设置一直上升,麦克风拾取的响亮的噪音 EVK 似乎锁定,只是尖叫的唯一方法来恢复,关闭板,然后重新启用它. 这是正常的/预期的吗? 调整 AGC 或任何限制器似乎没有任何改进、但我真的不明白发生了什么。
我确实需要它处于最大音量、但我开始认为可能需要一个放大器的输出来获得所需的功率。 这些耳机在非常嘈杂的环境中使用。
1.2) 我也得到了大量的随机锁定,我似乎不能让 TAC2512EVK 做任何事情。 PPC3 提示已连接、但我无法使用任何音频。 我希望这是 PPC3 和/或 EVK 的问题、这不是随机锁定和停止工作...
1.3) 有时、当一个扬声器或另一个扬声器没有音频时。 重新启动有时会修复它。 有时我必须完全关闭 PPC3 并重新启动。 我认为 XMOS 必须存在某种通信问题?
1.4) 对于差分放大器提升输出的任何建议?
2) 我有点失去了我的音频路径实际上是什么。 现在、我有两个耳机连接到 CH1 ADC/DAC 和 CH2 ADC/DAC、没有外部音频接口。 我正在使用混音器将音频从一侧发送到另一侧、并回送侧音:


以下是我假设它工作正常的方式:


这里让我感到跳闸的两个因素是双二阶滤波器肯定会影响该信号路径。 如果我调高双二阶滤波器的增益、便可以听到差异。 第二个是在使用“DAC Input“的 Playback Config 中、工作正常、选择“Analog Bipass“时不会出现音频。

我不知道默认情况下 XMOS 是否在环回数字音频? 使用我的混频器配置,我认为任何音频数据甚至不应该通过 PASI...
3) 我将尝试它,但我很好奇,当我将 CC2654C 连接到 TAC5212 的 I2S 时会发生什么... 由于 HFP 的限制、CC26654 将以 16kHz(或 8kHz)的采样率运行。
3.1) 这一点是否可行? 现在我们使用 STM32 在对讲机和不同的编解码器之间进行转换、但我真的很想将其完全从音频路径中取出、只需将其用于控制。
3.2) 所有 TAC2512 音频是否都会降低到无线电音频的质量、或者编解码器 ADC/DAC 是否仍以 48kHz 运行并在 I2S 音频中以其所处的任何频率进行混频?
4) 是否有其他基于配置的建议? 这在启动和运行方面非常令人沮丧、根据我看到的内容、PPC3 文档不存在吗?