Other Parts Discussed in Thread: TAC5212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TAC5112
主题中讨论的其他器件: TAC5212
您好:
tac5212 编解码器的输出存在问题。 VDD 为 3.3V 配置为 4 个单端 DAC 通道的器件。 1P U. 1M 当前配置为耳机输出、2P U. 2M 当前配置为线路输出。 除耦合电容器外、OUTS 上没有外部元件。 到目前为止一切都运行良好、但我们无法实现预期的最大摆幅 1Vrms。 似乎为 0V RMS、电压峰峰值仅绕过 1、6V、并带有正弦波。 当增加数字音量控制它开始剪辑在相同的水平 — 为我的理解 @ 1VRMS 的输出应该几乎是这一数量的两倍..我们阅读数据表上下,但没有找到原因。
有什么想法,什么可能是错的?