请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1650115/pcmd3140-0x3c-ch_1cfg0
器件型号: PCMD3140
您好:
我们的客户正在使用 PCMD310EVM 验证 ADC 功能。
我们看到了来自 4ch PDM 麦克风输入的附加输出信号。
在默认值 0x41 CH2_CFG0 至 0x00 时、通道 4 输出缺失。
如果我们将一个隐藏寄存器 0x3C、预期名称 CH1_CFG0 设置为 0x40 (INSRC= PDM)、那么我们可以获得所有 4 通道输出。
但是、数据表中并未披露 0x3C、因此我们刚刚尝试了该实验。
我们是否应该写入这个隐藏寄存器值来获得 4 通道输出?
为什么该寄存器在数据表中隐藏?
此致、
望月