This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140:0x3C CH_CFG0

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1650115/pcmd3140-0x3c-ch_1cfg0

器件型号: PCMD3140

您好:  
我们的客户正在使用 PCMD310EVM 验证 ADC 功能。
我们看到了来自 4ch PDM 麦克风输入的附加输出信号。
 
在默认值 0x41 CH2_CFG0 至 0x00 时、通道 4 输出缺失。
如果我们将一个隐藏寄存器 0x3C、预期名称 CH1_CFG0 设置为 0x40 (INSRC= PDM)、那么我们可以获得所有 4 通道输出。
但是、数据表中并未披露 0x3C、因此我们刚刚尝试了该实验。
我们是否应该写入这个隐藏寄存器值来获得 4 通道输出?  
为什么该寄存器在数据表中隐藏?
 
此致、
望月
image.png
 
 
image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mochizuki-San、

    尝试将 0x40 写入 CH2_CFG0 寄存器 0x41、而不是写入 0x3C。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    这是寄存器设置和输出数据矩阵的结果。  以前的数据有些混淆。 但这是总结。
    我们可以看到、0x41=0x40 和 0x3C=0x40 或 0x41=0x00 和 0x3C=0x00 的两种组合会产生所有 4 通道输出。
    而是与数据表说明有所不同。
    我们的电阻器设置低于、这是否符合您的建议?  

    此致、

    望月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、此 配置应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    我们可以使用寄存器 0x3C 值 0x40 继续生产、 甚至寄存器也未在数据表中列出?
     CH2_CFG0 说明中说 0x00 和 0x40 两个值均“不使用“  

    CH2_CFG0 INSRC 寄存器的实际信号通过方案是什么、为什么 0x00 设置可以像上述寄存器值矩阵设置结果那样用于输入信号?

    此致、

    望月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以继续使用 0x3C 和 0x41 = 0x40。