Other Parts Discussed in Thread: TAD5212, TAC5211, OPA1688, DIX9211
器件型号: TAC5211
主题中讨论的其他器件: OPA1688 、TAD5212、 DIX9211
我的设计中有 TAC5211、用于宽带宽模式、以便能够产生高达 90kHz 的频率。
采样速率为 192kHz。
输出为差分->单端+某些增益和 LPF。
以下是无输出的频谱:
以下是 6dBFS 10kHz 音调的频谱:
6dBFS 60kHz 音调:
在 15kHz-20kHz 之间有一个大凸点。 我认为 AP 的输入可能会使一些带外东西混叠回、但增加输出 LPF 的陡度不会降低该凸点。
有人知道导致这种情况的原因、或者 DAC 中是否有任何设置或东西可以降低这种情况?