Other Parts Discussed in Thread: NE5532A, RC4580, NE5532
部件号: NE5532A
主题中讨论的其他部件: RC4580、 NE5532
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: NE5532A, RC4580, NE5532
部件号: NE5532A
主题中讨论的其他部件: RC4580、 NE5532
你好、Mochizuki-San、
再加上 Chris 在这里所说的内容;输出电压摆幅是输出端可实现的最小/最大电压的计算值。 以下是数据表最后一版中给出的内容:

自 TI 于 1979 年制作其原始 Signetics 器件的第一个副本以来、此规范一直存在。 但是、我们不再对现代放大器使用这样的规格、因为它有点模糊。 我们使用 Aol 和单端输出摆幅、以更详细地指定正负侧的摆幅限制。 5532 具有全 NPN 输出级;当更改为 RC4580 时、输出级不再只是 NPN、而是在高侧有 PNP。 这意味着 、随着输出电压越来越接近电源轨、输出级具有更高的对称性。 因为旧的“输出电压摆幅“规格。 是差分摆幅、无法判断摆幅是否与正负电源轨不同、因此已将其移除。
不过、如您所述、RC4580 也具有 类似的规格:

您可以假设新芯片也将达到相同的规格。 我们正在对 NE5532 进行数据表更新、以帮助澄清一些拼写错误并添加更多说明。 我们将讨论如何重新添加到新数据表中。
此致、
Mike