器件型号: TAS5782M
您好:
我们的客户有关于 TAS5782 MCLK 丢失和恢复情况、配置了 4 线硬件连接和寄存器设置 SREF=0x10(PLL 基准时钟是振荡器时钟)、IDSK=0x01(忽略 MCLK 检测)、IDCH=0x01(忽略 MCLK 停止检测)、DLRK=0x18 的问题。
在这种配置中、他遇到了在外部 MCLK 松动然后在此后恢复时音频输出静音的问题。 在恢复外部 MCLK 的那一刻也发生了同样的事情。
Q-1:即使他设置 PLL 是以振荡器时钟为基准、TAS5782 也会通过外部 MCLK 输入工作(如果适用)?
Q-2:一旦外部 MCLK 松动、PLL 时钟会切换到振荡器时钟?
Q-3:音频输出静音问题是否来自系统时钟(或 PLL 参考)切换到或来自振荡器时钟或外部 MCLK?
此致