This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:MCLK 丢失和恢复行为

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1657603/tas5782m-mclk-lose-and-recover-behavior

器件型号: TAS5782M

您好:

我们的客户有关于 TAS5782 MCLK 丢失和恢复情况、配置了 4 线硬件连接和寄存器设置 SREF=0x10(PLL 基准时钟是振荡器时钟)、IDSK=0x01(忽略 MCLK 检测)、IDCH=0x01(忽略 MCLK 停止检测)、DLRK=0x18 的问题。

在这种配置中、他遇到了在外部 MCLK 松动然后在此后恢复时音频输出静音的问题。  在恢复外部 MCLK 的那一刻也发生了同样的事情。

Q-1:即使他设置 PLL 是以振荡器时钟为基准、TAS5782 也会通过外部 MCLK 输入工作(如果适用)?

Q-2:一旦外部 MCLK 松动、PLL 时钟会切换到振荡器时钟?  

Q-3:音频输出静音问题是否来自系统时钟(或 PLL 参考)切换到或来自振荡器时钟或外部 MCLK?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshiro:

    我会检查一下、很快就会回来。

    此致、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Issac:

    我明白。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toshito、

    1.不可以、只要在寄存器设置中设置了正确的时钟基准、MCLK 就不会覆盖此设置。

    2.不,在这之间切换不是自动的,需要通过寄存器设置来完成。

    3.这些都不应导致输出被静音,你能检查是否可能的故障,看看是否导致它?

    此致、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Issac:

    这是否意味着即使应用外部 MCLK、只要用户设置 SREF=0x10、IDSK=0x01、IDCH=0x01、PLL 也总是指振荡器时钟?

    如果是这样、您是否想让我们知道在中应用或终止外部 MCLK 时为什么音频输出处于静音状态?

    在音频输出静音期间、DTSR 会显示 0x00(比率错误,不允许 MCLK 比率)。 然后、此寄存器返回到 DTSR=0x06 (MCLK=256 FS)、音频输出正常。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toshito、

    我将继续进一步调查此问题、并很快回来。

    此致、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Issac:

    我明白。 感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toshito、

    很抱歉耽误您的时间、因为我仍在深入研究。

    此致、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Issac:

    您能告诉我们这是如何发生的吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshiro:

    让我们离线、我将通过电子邮件联系以获得相关帮助。

    此致、

    Isaac