This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5242:关于信噪比

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5242, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1658184/taa5242-about-the-signal-to-noise-ratio

器件型号: TAA5242
主题: PCM9211 中讨论的其他器件

您好的团队、

了解在单端模式下工作时、SNR 比数据表中规定的值降低 6dB、是否正确?
此外、分别在差分模式和单端模式下使用时、SNR 是否会随采样频率而变化?
 
此致、
Ryu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳山:

    在单端模式下运行时、SNR 比数据表中规定的值降低 6dB 是否正确?
    [/报价]

    这是一般的经验法则、但可能不完全正确。

    [报价 userid=“497502“ url=“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1658184/taa5242-about-the-signal-to-noise-ratio
    此外、分别在差分模式和单端模式下使用时、SNR 是否会随采样频率而变化?
    [/报价]

    SNR 确实会随采样频率而变化。

    如果您提供您的硬件 MD 引脚设置和采样频率、我可以在 EVM 上进行测试以提供更准确的测量。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    感谢您的答复。
    请在以下条件下进行测量。
    单端、交流耦合、96KFS 或 48KFS、AVDD=3.3V。
    如果您能在这些条件下 (MD5-4=2'b10 或 2'b11) 提供可实现的 S/N 数据、总共有四种情况、我们将不胜感激。
    此外、我们计划在控制器模式下使用 TAA5242 并从 DIR OPCOLD_OUT 输出。
    但是、即使将 TAA5242 设置为控制器模式并更改 SW2、由于硬件设计将 AC-MB 上 U12 的 DIR1-4 固定在一个方向上、TAA5242 的 BCK/LRCK 输出似乎也无法反馈到 PCM9211(或 USB)。
    (尽管 TAA5242 在控制器模式下运行、但 TAA5242 和 PCM9211 均输出 LRCK/BCK,导致信号争用。)
    是否有任何方法可以解决此问题。
    此致、
    Ryu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    Garret 将于下周结束办公。 在他回来之前、请等待一些时间。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的答复。

    此外、我们计划在控制器模式下使用 TAA5242 并从 DIR OPTICLE_OUT 输出。
    但是、即使将 TAA5242 设置为控制器模式并更改 SW2、由于硬件设计将 AC-MB 上 U12 的 DIR1-4 固定在一个方向上、TAA5242 的 BCK/LRCK 输出似乎也无法反馈到 PCM9211(或 USB)。
    (尽管 TAA5242 在控制器模式下运行、但 TAA5242 和 PCM9211 均输出 LRCK/BCK,导致信号争用。)
    是否有任何方法可以解决此问题。

    是否可以先得到这部分的答案?

    此致、
    Ryu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    PCM9211 始终生成编程为主模式的时钟。 AC-MB 板上的多路复用器选择 b/w USB 和 PCM9211 CLKS、但使用 SW2 时、您可以在多路复用器的输出端禁用转换器 并 将其置于高阻态。因此、您不能将  生成的 CLKS 从  TAA 发送回 PCM9211、但使用 SW2(设置为外部 ASI)时、I2S CLKS 应可用。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢 您的 答复。
    我 明白。
    我 还 期待 收到 EVM 评估 结果。
    此致、
    Ryu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、今天会介绍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MD0 短接至 AVDD(控制器 I2S 模式)的情况下、在以下条件下进行 SNR 测量:

    48kHz、 MD5-4=2'b10  =  109dB

    48kHz、 MD5-4 = 2'b11  =  112dB

    96kHz、 MD5-4=2'b10  =  109dB

    96kHz、 MD5-4  = 2'b11 =  112dB

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    感谢 您的 测量。
    我们 将 使用 它们 作为 参考来继续进行设计。
    此致、
    Ryu。