Other Parts Discussed in Thread: TAA5242, PCM9211
器件型号: TAA5242
主题: PCM9211 中讨论的其他器件
您好的团队、
此外、分别在差分模式和单端模式下使用时、SNR 是否会随采样频率而变化?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TAA5242, PCM9211
器件型号: TAA5242
主题: PCM9211 中讨论的其他器件
您好的团队、
尊敬的柳山:
在单端模式下运行时、SNR 比数据表中规定的值降低 6dB 是否正确?
[/报价]这是一般的经验法则、但可能不完全正确。
[报价 userid=“497502“ url=“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1658184/taa5242-about-the-signal-to-noise-ratio此外、分别在差分模式和单端模式下使用时、SNR 是否会随采样频率而变化?[/报价]SNR 确实会随采样频率而变化。
如果您提供您的硬件 MD 引脚设置和采样频率、我可以在 EVM 上进行测试以提供更准确的测量。
此致、
Garret
尊敬的 Garret:
尊敬的 Arash:
感谢您的答复。
此外、我们计划在控制器模式下使用 TAA5242 并从 DIR OPTICLE_OUT 输出。
但是、即使将 TAA5242 设置为控制器模式并更改 SW2、由于硬件设计将 AC-MB 上 U12 的 DIR1-4 固定在一个方向上、TAA5242 的 BCK/LRCK 输出似乎也无法反馈到 PCM9211(或 USB)。
(尽管 TAA5242 在控制器模式下运行、但 TAA5242 和 PCM9211 均输出 LRCK/BCK,导致信号争用。)
是否有任何方法可以解决此问题。
是否可以先得到这部分的答案?
您好、Ryu、
PCM9211 始终生成编程为主模式的时钟。 AC-MB 板上的多路复用器选择 b/w USB 和 PCM9211 CLKS、但使用 SW2 时、您可以在多路复用器的输出端禁用转换器 并 将其置于高阻态。因此、您不能将 生成的 CLKS 从 TAA 发送回 PCM9211、但使用 SW2(设置为外部 ASI)时、I2S CLKS 应可用。
此致、
Arash