This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:只有一个扬声器,应该修改为.h 文件的内容

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1066628/tas5805m-only-one-speaker-what-should-modify-to-the-h-file

部件号:TAS5805M

您好,团队:

另一位同事在他的项目中使用了 tas5805m,但 只有一 位演讲者在我的项目中连接到 tas5805m。

检查数据表这可能是单声道模式

我应该在 .h 文件中执行什么操作

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,赵

    您需要在 Mono PBTL 1.0配置中配置设备。 我们建议 使用 PPC3重新生成头文件。

    此致,

    路易斯