This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:麦克风输入声音很大,导致永久音频特性发生变化

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1067480/tlv320aic3262-loud-microphone-input-causing-permanent-audio-characteristic-change

部件号:TLV320AIC3262
“线程:测试”中讨论的其它部件

我正在努力实施具有 PCM 麦克风输入和 I2S 输出的 AIC3262编解码器。 我们正在使用 miniDSP 内核来处理信号。 PurePath Studio 用于实施 miniDSP 逻辑。

最近我们发现了一个令人不安的问题。 短而响亮的声音(如按下设备上的按钮)可能会导致 AIC3262改变其声音特性。 这是一个微小的变化,但很明显。 更改是永久性的,恢复更改的唯一方法是重置整个设备。

我们尝试在 miniDSP 处理路径的开头放置一个限制器,但没有结果。 问题是信号太大会导致编解码器改变其特征,我们如何防止这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们以前没有听到过这样的问题,您是否可以描述您在响亮的声音之前和之后谈到的设置和受影响的特征?

    这是否与 AGC 有关?

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彼得,你好! 非常感谢您的关注。 设置非常简单:有两个 PDM 麦克风(ICS-41351)连接到 AIC3262编解码器。 然后,我们将对信号进行采样,并使用 miniDSP 内核对其进行处理。 整个设置都包含在软件包中,并包含物理按钮。  结果,按下按钮会在机箱内产生非常大的声音峰值。 按下该按钮后,我们的声音将在1kHz,1.6kHz 和3.3kHz 之间略微增加。 这是一个微小的变化,但足以引起人们的注意。

    我们过去曾遇到一些 miniDSP 组件的类似问题(主要是“减影”);然后用限制器修复了该问题。 这次设置限制器对我们没有什么帮助。

    问题是:ADC 或 miniDSP 中是否有任何特定元素不能承受过高的信号级别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    让我与我们的内部团队联系,如果明天不能,请在下周回复您。

    此物理按钮未连接到编解码器,且编解码器输入仅通过 DMIC -正确吗?

    以下是我们了解问题原因所需的几件事:

    • 按下按钮时捕获输入波形
    • 路径的增益设置是什么;模拟和数字?
    • 您的 miniDSP 流程是什么?

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们断开了测试按钮的连接,我确信它没有在软件中触发任何操作。

    捕获输入波形(如果相当棘手)。 我将在知道如何记录时立即发送。

    我将通过私人消息向您发送 miniDSP 流文件和编解码器输入配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,如果这是唯一的输入,它听起来就像是由 DMIC 接收信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是正确的。 声音由 DMIC 接收。 问题在于它如何能够在尖峰和永久之后改变声音特征。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供上述信息,以了解可能导致这种情况的原因,因为我们从未见过此类问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这话什么意思? 我猜测特征的变化是什么? 这是我衡量的结果。 左侧记录了峰值,右侧记录了变化的特征

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    左侧是按下外部按钮时记录工具捕获的内容,振幅/电平是多少?

    右侧是否仅是来自上述记录的捕获信号的频率响应?

    当您说声音特性发生变化时-您是指频率响应发生变化吗?