Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3204 您好,
我们在产品中使用 TLV320AIC3204,我需要对 ALSA 驱动程序进行一些更改。 我们需要同时使用 HP 和 LO 输出。 因此,我们计划将左 DAC 用于 HP 输出,右 DAC 用于 LO 输出,如 SLAA557–2012年11 月版文档中的图2-4和图2-9所述。


因此,对于 HP 输出配置(使用左 DAC),我可以启用第1页的寄存器12 D3 (左 DAC +)和寄存器13 D4 (左 DAC -)位以获得上述配置。
但对于 LO 配置(使用正确的 DAC)
- 我是否应该启用第1页的寄存器14 D4 (右 DAC -)和第1页的寄存器15 D3 (右 DAC)? 对于寄存器15 D3,未指定它是从正确的 DAC 中的+ve 还是-ve。
- 还是应该启用第1页寄存器14 D0和第1页寄存器15 D3?
此外,寄存器14 D3不指定它是从 DAC 中的+ve 还是-ve。
谢谢
桑托什