This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:配置- HPL,HPR,LOL 和 Lor 路由选择寄存器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1068253/tlv320aic3204-configuration---hpl-hpr-lol-and-lor-routing-selection-registers

部件号:TLV320AIC3204

您好,

 我们在产品中使用 TLV320AIC3204,我需要对 ALSA 驱动程序进行一些更改。 我们需要同时使用 HP 和 LO 输出。 因此,我们计划将左 DAC 用于 HP 输出,右 DAC 用于 LO 输出,如 SLAA557–2012年11 月版文档中的图2-4和图2-9所述。

因此,对于 HP 输出配置(使用左 DAC),我可以启用第1页的寄存器12 D3 (左 DAC +)和寄存器13 D4 (左 DAC -)位以获得上述配置。  
但对于 LO 配置(使用正确的 DAC)

  1. 我是否应该启用第1页的寄存器14 D4 (右 DAC -)和第1页的寄存器15 D3 (右 DAC)? 对于寄存器15 D3,未指定它是从正确的 DAC 中的+ve 还是-ve。
  2. 还是应该启用第1页寄存器14 D0和第1页寄存器15 D3?  

此外,寄存器14 D3不指定它是从 DAC 中的+ve 还是-ve。

谢谢

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅参考文档中图2-1下方方框图的注释, 默认情况下 DAC P 连接到线路,因此它不需要+ve,而只需要-ve。

    将 P1 R14 D4设置为“1”,将 P1 R15 D3设置为“1”将导致路径2。 路径1就是您为 HP 设置的路径。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 这消除了我的疑虑。