This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:使用 PP-SALB2-EVM 连接到 TAS3251板以运行 PPC3

Guru**** 2649825 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, PP-SALB2-EVM, TAS3251EVM, PPC3-EVM-MB, PCM1861EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1071097/tas3251-use-pp-salb2-evm-to-connect-to-tas3251-board-to-run-ppc3

部件号:TAS3251
线程中讨论的其他部件: PP-SALB2-EVMPPC3-EVM-MB测试PCM1861EVM

大家好,团队

我们可以使用 PP-SALB2-EVM 连接到 TAS3251主板以运行 PPC3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯文

       您提到的学习板是 LPA 团队的板,无法与我们的产品连接。  

       我们有自己的学习板 D 版,其中包含 XMOS。 可以一起工作以获取智能放大器参数。 但它不能在网站上应用,需要 TI 当地的 FAE 的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    我有一个 PCS-EVM-MB,但没有 TAS3251EVM,以及如何使用 J17 I2C 总线控制客户 TAS3251主板? 案例 GUI 显示联系人失败。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Kevin,

    您能否澄清为什么要尝试将 PPC3-EVM-MB 连接到 TAS3251EVM? 您是否正在尝试连接客户主板,因为您提到您没有 EVM?

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    答复如下。

    您能否澄清为什么要尝试将 PPC3-EVM-MB 连接到 TAS3251EVM? 原因 TI 商店库存缺货。  

    您是否正在尝试连接客户主板,因为您提到您没有 EVM? 是的,我们希望使用 PPC3-EVM-MB 通过 I2C 接口连接客户主板 TAS3251。

    顺便说一句,寄存器设置来自  以前给出的设置。

    (+) TAS3251: TAS3251示例代码-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文

    如果母板能够支持 TAS3251,我们就不会支持,因为我们从未将其用于此设备测试。 您是否能够使用 SoC 编写 IIC? 这 可能更容易。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪伦,

    1. 如下图所示,Mono 1.1设置是什么?
    2. 如果 PPC3-EVM-MB 无法支持 TAS3251,您是否建议 I2C 寄存器 TAS3251可以占用哪一个 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯文

      是的,它是1.1

      您可以尝试申请 PCM1861EVM。 其中有一个小板 CAN USB 可与 PPC3连接并发送 I2C 信号。

       

       但如果可能,您无法直接使用 TAS3251应用程序,只能使用 I2C 主应用程序。 您必须先使用 TAS3251应用程序生成.cfg 代码,然后使用 I2C 主应用程序写入客户主板。 幸运的是,您可以使用此小型主板直接使用 TAS3251应用程序控制客户的主板。

      只有 TAS3251EVM 可以确保您可以直接使用 TAS3251应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    I2C 命令的每个数据间隔所需的延迟时间有多长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯文

      我不完全理解你的问题。 但我们的设备可以支持高达400kHz 的 I2C,而 I2C 通信协议标准的时间要求完全相同。 您也可以查看有关它们的表7.12和7.13。