Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, PP-SALB2-EVM, TAS3251EVM, PPC3-EVM-MB, PCM1861EVM
线程中讨论的其他部件: PP-SALB2-EVM, PPC3-EVM-MB, 测试, PCM1861EVM
大家好,团队
我们可以使用 PP-SALB2-EVM 连接到 TAS3251主板以运行 PPC3?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, PP-SALB2-EVM, TAS3251EVM, PPC3-EVM-MB, PCM1861EVM
大家好,团队
我们可以使用 PP-SALB2-EVM 连接到 TAS3251主板以运行 PPC3?
大家好,团队
答复如下。
您能否澄清为什么要尝试将 PPC3-EVM-MB 连接到 TAS3251EVM? 原因 TI 商店库存缺货。
您是否正在尝试连接客户主板,因为您提到您没有 EVM? 是的,我们希望使用 PPC3-EVM-MB 通过 I2C 接口连接客户主板 TAS3251。
顺便说一句,寄存器设置来自 迪伦·姚 以前给出的设置。
你好,凯文
是的,它是1.1
您可以尝试申请 PCM1861EVM。 其中有一个小板 CAN USB 可与 PPC3连接并发送 I2C 信号。 
但如果可能,您无法直接使用 TAS3251应用程序,只能使用 I2C 主应用程序。 您必须先使用 TAS3251应用程序生成.cfg 代码,然后使用 I2C 主应用程序写入客户主板。 幸运的是,您可以使用此小型主板直接使用 TAS3251应用程序控制客户的主板。
只有 TAS3251EVM 可以确保您可以直接使用 TAS3251应用。